Dia do Esportista | Como fazer a manutenção adequada da sua bike?

no
Categorias: Geral

Qual é o seu esporte favorito? Seja ele qual for, a prática de esporte já se tornou quase onipresente em nosso cotidiano, além de ser uma forma de deixar as calorias em dia, os esportes proporcionam melhores resultados em todos os âmbitos de nossa vida, sejam eles sociais, no trabalho, na faculdade e até mesmo em nossa família. A prática de esportes é hoje uma das principais fontes de motivação para as pessoas que querem ter um estilo de vida mais saudável, ou até garantir o bem estar físico e psicológico para lidar com as inúmeras atividades da rotina.

O que muita gente não sabe, é que o esporte por ser tão relevante em nosso dia a dia, tem uma data marcada no calendário para parabenizar seus praticantes, o dia 19 de fevereiro que foi dado como Dia do Esportista pela Lei nº 8.672 (conhecida como Lei Zico). O dia é marcado para lembrar as pessoas dos benefícios da prática esportiva para a vida, além de incentivar seus praticantes a continuarem dedicando tempo e energia para o esporte. Em comemoração ao dia do esportista, escolhemos um dos esportes mais presentes em nosso dia a dia para falarmos no post de hoje e darmos várias dicas, o ciclismo.

Apesar de singelas, aquelas pedaladas matinais a caminho do trabalho ou aos finais de semana com a família, são ótimas formas de prática de esporte. Seja em um ambiente mais radical ou em avenidas e ruas da cidade, andar de bicicleta é um dos esportes queridinhos dos iniciantes nas atividades físicas. Hoje, além de parabenizar todos os atletas que levam o esporte cada vez mais longe, nós daremos dicas essenciais para deixar sua bike sempre em dia para suas atividades diárias.

Como fazer a manutenção adequada da bicicleta?

1 Dia do Esportista Como fazer a manutencao

Seja em um dia de folga ou em uma volta do trabalho, é sempre bom pensar no momento daquelas pedaladas. Porém, não é só o ciclista que precisa estar preparado para enfrenta grandes aventuras, trilhas ou caminhos desnivelados, as peças da bicicleta também precisam aguentar longas jornadas de trabalho. Por isso, estar atento e garantir a manutenção correta de sua bike é primordial para ter a segurança necessária ao utilizar sua bicicleta.

Pneus carecas nunca!

2 Pneus carecas

Quantas vezes você já foi pedalar com os pneus da sua bike carecas? Esse é um dos problemas mais corriqueiros quando o assunto é manutenção de bicicleta. Para ter uma boa performance durante as pedaladas, é preciso que os pneus estejam em perfeito estado para que não haja rasgos, furos ou fissuras que comprometam a borracha. Outro ponto importante é a limpeza e manutenção destes pneus, para manter o cuidado necessário, recomendamos o Limpa Pneus. O produto limpa, hidrata e revitaliza a borracha do pneu, garantindo a vida útil da peça e evitando possíveis problemas com ressecamento por contato com o solo. O melhor é que o produto é em spray, o que facilita a aplicação, e, por ser compacto, pode ser levado na bolsa em qualquer ocasião.

Saiu despreparado e o pneu furou? Não se preocupe. O Reparador de Pneu é o que vai te salvar em qualquer situação. O produto repara instantaneamente furos e fissuras causados por irregularidades no solo, inflando o pneu e garantindo a segurança necessária para continuar a viagem até encontrar a borracharia mais próxima. Além disso, o Reparador de Pneu foi desenvolvido especialmente para situações de emergência, então não é necessário o uso de demais ferramentas para a manutenção das suas rodas. Vale lembrar que, o produto possui ação imediata e não substitui a manutenção ou troca dos pneus.

Correntes sempre reparadas

3 Dia do Esportista Correntes sempre

Para garantir o bom funcionamento da bicicleta, é muito importante lubrificar as correntes e peças, recomendamos para quem pedala na chuva, terra e lama, o uso de uma graxa com ação lubrificante e protetora contra poeira e resíduos. A nossa dica é usar a Graxa Líquida HHS Drylube, é um lubrificante a seco à base de cera sintética com excelentes características de minimização de desgaste. Ótima resistência à força centrífuga após a secagem, formando uma película seca. Você também pode usar a Graxa Líquida HHS 2000, ela tem alta adesividade, lubrifica partes expostas a pressão, impacto e vibração, além de ser resistente ao calor.
Caso seja necessário usar uma graxa tradicional, você pode usar a Graxa Grafitada Multiúso. Ela é ideal para lubrificar as correntes, pedivela (cranque) e outras peças. O produto tem resistência à água, altas temperaturas e pressão. Feita de óleo mineral, sabão de cálcio e aditivado com grafite, essa graxa é resistente até mesmo à água salgada.

Pare e olhe os freios
4 Dia do Esportista freios

Sabe aquele barulho que a sua bike faz ao frear? Se sua resposta foi sim, é porque seus freios precisam de reparos. Quando as pastilhas começam a fazer barulho significa que necessitam de checagem para que não ocorra nenhum acidente durante suas voltas de bicicleta. No caso das pastilhas de borracha, o melhor é utilizar o Limpa Freios para garantir a hidratação e proteção ideal para as peças sem danificar o material.

O produto elimina pó, gordura e demais sujidades que prejudicam o bom funcionamento dos freios e o melhor, por ser multifuncional, ele pode ser usado como alternativa para o reparo dos pedais da bicicleta. No caso dos chiados, uma ótima opção é o Anti-chio, ele inibe os barulhos causados pelo contato das peças e evita o desgaste excessivo dos materiais.

Suspensão em dia

5 Dia do Esportista Suspensao

Quem anda muito de bicicleta sabe que um dos principais fatores que melhoram a performance das pedaladas é a suspensão, ela é responsável por amortecer os impactos da viagem quando é preciso passar por ruas ou superfícies com buracos ou irregularidades. A suspensão é diretamente ligada com o guidão, ou seja, também é responsável por toda a direção da sua bike, sendo assim, mantê-la em bom estado é primordial para que sua experiência como ciclista seja ainda mais aproveitada.

Para garantir a melhor lubrificação dos amortecedores, invista em um produto de qualidade. Nossa recomendação é Desengripante Rost Off, que além de promover a proteção contra corrosão e ação do tempo, garante a lubrificação ideal para a melhor sensação durante os passeios de bicicleta.

Não esqueça do capacete e demais EPIs

6 Dia do Esportista Seguranca

Pensou em dar uma volta de bike? Não esqueça o capacete. Ele é o equipamento que garante a sua segurança em qualquer acidente que possa acontecer durante o percurso. Para deixar ele sempre limpo e livre de bactérias, use o Limpa Estofados na parte interna, ele garante a penetração profunda no tecido e elimina resíduos de gordura, pó e demais sujeiras que estejam encrostadas no tecido.

Além dos tecidos, as viseiras são as partes que mais precisam de atenção no capacete, elas são responsáveis pela visibilidade do ciclista durante a viagem. Para isso, use produtos específicos que promovam a melhor limpeza e transparência dos vidros ou acrílicos do capacete.

Nossa recomendação é um combo com 3 produtos que vão deixar o seu visor perfeito para qualquer aventura. Primeiro, use o Perfect Vision, ele é um repelente de água que forma uma película transparente, impedindo o acúmulo de água no capacete durante os dias de chuva. O segundo produto recomendado é o Anti-embaçante, ele é indicado para evitar o embaçamento da viseira na parte de dentro em decorrência do ar quente da respiração. Para fechar o time finalize com o Limpa Viseira, que retira qualquer resíduo que esteja grudado e proporciona maior nitidez e conforto durante os passeios.

Além de usar um calçado adequado para cada atividade, capacete e roupas específicas, lembre-se de usar um óculos de proteção especial. O Óculos de Proteção Ampla Visão além de proteger contra impactos frontais e de partículas volantes multidirecionais, tem armação de PVC flexível, sistema de ventilação indireta com 6 válvulas e tirante elástico para ajuste à face, trazendo maior conforto e evitando que o óculos caia durante o uso.

Já as Luvas Tiger Flex Plus irão proporcionar conforto e segurança com grande poder de agarre. Além do mais, as luvas são confeccionadas em nylon/lycra®, com boa resistência mecânica a abrasão. E para completar o seu kit de EPIs, tenha a Lanterna Cyclops. Resistente e confortável, a lanterna tem tecnologia LED com alto desempenho e baixo consumo de energia. Além do mais, ela conta com controle de intensidade e foco ajustável da luz. O seu elástico é confortável e largo, garantindo segurança ao fixar o equipamento na cabeça ou capacete.

Garanta a melhor limpeza para sua bike

Para fazer a limpeza e manutenção sem danificar a sua bicicleta é importante usar os produtos certos. O Desengraxante Universal ECO-W pode ser usado para limpeza inicial em todas as peças. Ele remove óleos e gorduras com alto poder de limpeza e sem cheiro. Usando um borrifador ou Pano de Microfibra você consegue fazer até 129 litros de produto final com 1 litro do produto concentrado.

Caso a sua bike seja elétrica e seja necessário fazer a limpeza de áreas próximas aos componentes elétricos, use o O Limpa Contato. Com aplicação em spray, ele remove graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes em áreas de contato elétrico sem deixar nenhum resíduo, limpa e seca instantaneamente.

Para finalizar, use o Rost Off para manter a manutenção de peças metálicas, remover contaminantes e lubrificar áreas de difícil acesso. O Rost off é um desengripante e lubrificante para peças metálicas com ação antioxidante e anti corrosiva. Com grande poder de penetração e capilaridade, a sua aplicação é fácil e rápida.
Manutenção da bike completa? Agora é hora de colocar as rodas na estrada e aproveitar as melhores pedaladas! Não esqueça de sempre revisar as partes mais importantes da sua bicicleta e fazer a manutenção preventiva e corretiva com regularidade, afinal, ela também precisa de uns reparos depois de dias de trabalho.

Gostou das dicas? Quando for dar suas voltas de bike, marque o nosso @wurth.brasil e compartilhe esse momento conosco! Não esqueça de acompanhar nossos conteúdos pelas redes sociais, sempre temos dicas, promoções e benefícios para nossos clientes.